This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:开路连接器输出上拉电阻器上的电压限制?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/713037/lm2903-voltage-limit-on-pull-up-of-open-connector-output

器件型号:LM2903

 -我希望将一个上拉电阻器安装到可变但始终开启的直流电源范围44..62伏,而器件本身可能由12V 电源供电,也可能不会由12V 电源供电。

我想以另一种方式询问输出晶体管的 Vceo 限制是否与整个器件的电源电压限制(36V)相同、或者是否更高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    否。36V 是绝对最大限制。 任何高于36V 的电压都可能导致损坏、并最终击穿。

    您需要在输出端添加一个齐纳二极管、以将引脚上的最大电压钳制在36V (或<30V、越低越好)以下。

    即使当 V+电源为0V 时、输出也可上拉至36V。 显然、输出状态将不正确、但不会发生损坏。