This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:需要更多灌电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM7705, OPA341, TLV341, LMV611, TLV2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712368/lm321-need-more-sink-current

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: LM7705、 OPA341、 TLV341、 LMV611、 TLV2211

您好!
我正在搜索与 LM321相同的封装和引脚排列、但在0V 输出电压下具有更大的灌电流(>5mA)。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    LM321是否由单电源电压供电? 则 LM321无法在其输出端完全降至0V。 一种补救方法是通过 LM7705等工具使用较小的负电源电压

    您能否详细介绍一下您的 LM321应用?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们将需要更多信息。 如果您能告诉我们您的电源电压以及您的电路配置类型、那将会很好。 几个可能是良好起点的器件:

    在低电源电压下:
    OPA341
    TLV341
    LMV611

    对于更高的电源电压:
    TLV2211

    如果它不必完全相同的引脚、但相同的封装是可以的、那么我们可以提供更多选项、一旦您提供有关电源电压的反馈、我们就会推荐您使用这些选项。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为5V、这是我必须找出的电路。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于低电源电压、我建议使用 OPA341或 TLV341。 这两种器件将比 LM321更好、并且具有更大的输出电流驱动能力。 它们也是引脚对引脚的。

    保罗