This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:INA226EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688535/ina226evm-ina226evm

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

 配置的检测时间为1.1ms。 检查管的长度为300mm x 2。

 分流电阻为0.000375欧姆。

2.万用表是 Fluke 的高精度万用表、电流表中的电流表是 Fluke 钳位电流表

如何进行调整以提高检测精度?

  INA226 电压(mV) 高精度万用表
(mV)
电压误差 INA226电流
(a)
 电流表
(a)
充电器编号
(a)
充电 μ A -3.738 -3.816 -0.078 9.96. 9.9. 10.01
-18.22. -18.58. -0.36 48.58. 49.7. 50.2.
-36.57 37.262 -0.692. 97.55. 99.8. 99.99
55.44 -56.26 -0.82. 147.9 150.3 149.98
-74.44. 75.53. -1.09 198.6 200.6. 200
-74.67 75.62. -0.95 199 200.6. 200
放电 μ A 3.52. 3.557. 0.037. 9.382. 9.8. 9.98
10.73. 10.96. 0.23. 28.63. 29.8. 29.96
18 18.35. 0.35. 47.97 49.7. 49.99
25.3. 25.77 0.47. 67.5. 69.7. 70
34.48. 35.07. 0.59. 91.96. 94.6. 95

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您使用什么分流器? 它有4个端子吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您考虑在您的系统中使用 INA226。  所有电流感测监控器都有一些固有的误差来源。  但是、我们期望误差始终随着电流的增加而减小、或增加分流电阻器上的压降。  根据顶部的测量值、我假设您的测量值大约为(-.0003738V - Vos)/.000375ohm =-.0003728V/.000375ohm =-9.94133A。  根据这一点、我怀疑分流端子和万用表探针之间的电阻大约为7.85 μ 欧姆。  由于分流电阻非常小、分流布局、分流选择和探头放置至关重要。  INA226EVM 实际上可能无法为如此小的电阻提供最佳布局、因为分流器应放置在非常靠近 INA226的位置、并具有从分流器到 INA226的匹配布线长度。  此外、正如 Kai 指出的、这应该是一个具有开尔文连接的四端电阻器。  该 EVM 上没有此类电阻器的封装。  此外、我要强调电阻器容差很重要。  请注意、不要为分流器使用覆铜线迹。  铜电阻随温度的变化可能大于适当分流器的电阻。  对于探头、更短的双绞线总是更好。  此外、建议您选择在器件引脚上进行精密尖头探头。

    至于探头放置位置、下面的图表可能会说明您的问题。  当您进一步从器件中进行探测时、您将在精密万用表上看到更大的差分。