This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:OPA1612运算放大器在保持稳定的同时可驱动的最低电阻?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688631/opa1612-the-lowest-resistance-that-the-opa1612-opamp-can-drive-while-remaining-stable

器件型号:OPA1612

我的客户正在设计一个放大器级、以连接测量放大器(B&K 2636)和计算机音频接口。 2636的输出通常为500-900mVrms、音频接口的输入范围约为5.3Vrms、因此他们看到进入音频接口的 SNR 低得令人无法接受。

 

他设计的放大器级需要非常安静、并提供6种不同的增益设置、这些设置由可修改运算放大器反馈路径中电阻的旋转开关(同相配置)决定。 他需要确定最低电阻是 OPA1612运算放大器能够在保持稳定的同时驱动的值、以便选择反馈路径中的分流电阻器尽可能小、从而更大限度地降低噪声。

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    如果您看一下数据表的图7...11、您可以看到 THD-N 数据如何随不同的负载电阻和频率而变化。 如果负载电阻高于2k、则可实现最佳性能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    我们在数据表中获得的最小负载电阻为600Ω Ω、这应该在整个音频频带内提供出色的 THD+N 性能(优于.0001%THD+N)。