This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901与 TLV1704比较

Guru**** 2791195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, TLV1704, TLV170, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712591/lm2901-lm2901-vs-tlv1704

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: TLV1704TLV1701LM339LM393

尊敬的先生,请回答

LM2901数据表第10页提供了特性说明:"当正输入电压高于负输入电压和失调电压时、输出 NPN 会灌入电流。"

我将 用 TLV1704替换 LM2901、因此我想澄清 一下:TLV1704是否会相反?  即:  "当负输入电压高于 正输入电压和偏移电压时、输出 NPN 会灌入电流?"  我 在 TLV1704数据表中找不到类似的说明。

请参阅附加  TLV170.TSC 。   我没有找到  LM2901.TSC 文件。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../TLV1701.TSC

e2e.ti.com/.../lm2901.pdf

e2e.ti.com/.../TLV1704.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    LM339系列数据表中的说明不正确。 我们正在对其进行校正。

    姐妹器件 LM393上的描述是正确的。 更正后的文本为:

    输出包含一个开漏 NPN (下拉或低侧)晶体管。 输出 NPN 将灌入电流
    当负输入电压高于正输入电压和偏移电压时。

    TLV1704将直接替代 LM393、逻辑将正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、谢谢
    我想用 TLV1704替代 LM339 (LM2901)。
    您是说 LM339、LM393、TLV1704具有相同的逻辑吗?