This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:ADTL084ARZ

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL054, TL074, OPA4141, OPA4140, OPA4192, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712356/tl084-adtl084arz

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件: TL054TL074OPA4141OPA4140OPA4192OPA4197

你(们)好,先生  

我们使用 的是 ADTL084ARZ,我们想知道您建议使用哪种 OP 替换 ADTL084ARZ 吗?  

温度和规格需要优于 ADTL084ARZ、价格需要接近 TL084

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    由于您没有提到确切应该更好的规格、因此我将介绍 TL074和 TL054。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    您能提供更多详细信息吗? 放大器是否需要具有低电源电压范围或高电源电压范围? 我们将能够接近、但我们不太可能为您提供精确匹配、因此、如果您能让我们知道哪些规格最重要、这将是一个良好的起点。

    除了 Kai 提出的 TL074和 TL054外、请查看 OPA4141。

    有关更精密的器件、请查看:
    OPA4140
    OPA4192
    OPA4197

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    感谢您的回复
    ADTL084ARZ 是我们的常见部件,大部分项目都使用此 OP
    由于 ADTL084A 太旧、因此我们要调查新的替代器件以替代 ADTL084A
    但我认为该规格需要相似或更好、并且价格需要接近 ADTL084A


    应用是三相功率计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果没有有关电路或电源轨的更多信息、我建议使用的器件将是最好的器件。

    保罗