This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1458:LM1458工作温度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1458, TLV9002, UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688230/lm1458-lm1458-operation-temerature

器件型号:LM1458
主题中讨论的其他器件: TLV9002UA741

大家好、LM1458在80°C 下的功耗不超过0.1mW 时能否正常工作?
(电源电压为±2.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofir、

    LM1458仅保证0°至70°C 的温度范围、因此我们无法对80°C 时将发生的情况做出任何声明 此外、您的电源电压低于器件的最小总电源电压6V。 如果在总电源电压为6V 的器件中使用两个放大器、则数据表中的最大功耗为~34mW、远高于0.1mW。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ofir、

    我还想补充一点、您应该查看适合您的应用的 TLV9002。 它可以使用+/- 2.5V 电源范围、是 LM1458等1MHz GBW 器件、在温度范围内每通道的功耗最大仅为425µW μ A。

    如果您认为该器件不适合您、请告诉我您的应用的详细信息、我们可以尝试找到适合您需求的器件。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ofir、

    除了 Paul 所说的、LM1458与单通道 uA741类似。
    uA741建议 Vcc 的最小值为+/-5V、因此我也建议 LM1458使用该最小电压。
    LM1458有一个可信器件原理图、其中显示 ICC 将随 VCC 而变化、并且所有规格均针对+/-15V。 因此、+/-2.5V 的性能将非常不同;带宽更小、压摆率更慢等