This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:内部迟滞查询

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688495/tlv3201-q1-query-on-internal-hysteresis

器件型号:TLV3201-Q1

大家好、

数据表中提到了1.2V 的内部迟滞、还有一个磁滞分布图。

但是、数据表中没有详细说明或内部方框图可供更好地理解。 我们是否有更多有关这方面的数据?

此外、我们是否有具有更高内部迟滞(5mV-10mV)的类似器件? 需要汽车类四通道和低传播延迟。

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    数据表的9.1.2节包含有关如何设置外部迟滞的非常详细的信息。 您还不清楚什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我们需要有关内部迟滞的信息。

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    内部迟滞为1.2mV。 它的工作方式与外部迟滞类似、但不需要任何其他组件。

    在通常的应用中、通过外部组件来调整迟滞是很正常的、因为迟滞量因应用而异。 制造具有固定迟滞的比较器并不是很有帮助。

    还请查看此应用手册:

    www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf

    Kai