This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341:LMV341IDBVR 标记差异

Guru**** 1161220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/712240/lmv341-lmv341idbvr-marking-discrepancy

器件型号:LMV341

您好!

我们购买了参考 LMV341IDBVR 、根据数据表、其标记范围如下:(RC9A ~ RC9E)。

我们收到的材料带有 TI 标签、有正确的参考和所有材料、但组件主体标记为 RC9S。

您能否分享有关组件标记规则的更多详细信息?

TI 是否存在标记 RC9S (可能是不同的材料)? 或者是否有更新版本的数据表?

非常感谢您的及时支持、

Christophe G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    最后一个字母只是表示 TI 生产站点、数据表的"范围"有点不巧妙、因为它不是严格按字母顺序排列的。 "s"是有效的视点、与所有其他视点的材料相同。 您是否对该特定器件有疑问?

    我将做一个注释、让数据表对此主题进行澄清。

    谢谢、
    Paul