This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:TSENSE 问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687606/afe031-tsense-questions

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:TMP411

大家好、

TSENSE 输出端的信号是什么? 是电压、电流吗? 输出如何随温度变化而变化?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TSENSE 只是到二极管阳极的连接、可用于芯片的芯片温度测量。 该二极管的阴极连接到 GND、通过外部电路、您可以驱动恒定电流流经该二极管、而二极管上的压降是其温度的测量值。 这是此处使用的硅 PN 结两端压降的典型温度依赖性。 数据表的图45显示了如何使用 TMP411进行温度测量、例如。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    KAI 正确、TSENSE 引脚在内部连接到位于 PA 内的温度感应二极管的阳极
    输出级以及 TMP411的建议。

    此致、

    Errol Leon
    应用工程师
    精密放大器应用