This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2021-Q1:输出特性

Guru**** 2834555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687734/tle2021-q1-output-characteristics

器件型号:TLE2021-Q1

您好!

我们的客户使用 TLE2021-Q1、有请求。

数据表中有一些输出电压与输出电流间的典型特性。

您是否具有最大峰值输出电压与负载电阻间的关系的任何特性?

对于使用数据的客户和客户所需的数据、很容易理解。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    但是、数据表中有关于此问题的大量信息。 看看图15...23和图30...37。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥亚马-圣、

    正如 Kai 指出的、TLE2021-Q1数据表中的典型特性曲线提供  了有关图15至23中最大峰值输出电压与输出电流、高电平输出电压以及低电平输出电压性能的信息。 它们 适用于各种电源电压条件、 并可摆动到正电源轨和/或负电源轨。  可以通过注意图中对应的电流 并运用欧姆定律来计算该峰值电压的等效负载电阻。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、您好 Thomas、

    感谢你的答复。
    我将计算它。

    我知道可以通过计算获得这些信息。
    如果您有数据、我只是认为我不必计算。

    谢谢、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    如果您有疑问、请随时咨询我们。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoyama-San、您好!

    遗憾的是、我们没有 TLE2021-Q1的峰值输出电压与负载电阻间的关系图。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程