This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:XTR300 XTR305

Guru**** 2575615 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688165/xtr300-xtr300-xtr305

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR305

您好!

XTR300和 XTR305之间的区别是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    XTR305似乎是 XTR300的低成本变型。 此外、XTR300的精度更高一些。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    Kai 是正确的、XTR305在 XTR300的一些精度上进行折衷、以降低成本。 从功能的角度来看、这两个器件的行为是相同的。