This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:Vocm 和数字输入问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711983/pga280-problem-with-vocm-and-digital-inputs

器件型号:PGA280

你(们)好

我用+/- 13为 PGA280供电、并将 VSOP 和 DVDD 连接到+ 5伏、将 VSON 接地。

将 Vocm 连接至2.5V 并将输入短路、输出上显示2伏。 在从零增加 Vocm 的同时读取输出、我注意到在我通过1.7伏之前没有问题。 之后、输出不等于 Vocm。

此外、还应查看 所有数字输入、当所有数字输入都将微控制器引脚连接到它们时、压降将达到大约3V。 我有来自 PGA280的隔离式微控制器信号和 MAx14131。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alireza、
    在短接输入时、您是简单地连接两个输入、还是将两个输入都连接到 GND? 简单地短接两个输入仍然可能导致输入共模违反。

    是否可以查看您的原理图? 这可能有助于我们回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex

    感谢你的帮助。 我找到了原因。 我在单端模式下使用了 PGA280输出。 未仔细阅读数据表! 我将 Von 接地、这是导致所有问题的原因。

    谢谢