This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:器件型号差异

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709279/opa548-part-number-differences

器件型号:OPA548

您好!

我们有一位客户希望了解 OPA548F/500和 OPA548FKTW 之间的区别。 他还想知道 G3在器件型号中代表什么。

可以有人建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe

    /500和 KTW 之间的差异仅表示每卷带的数量...其中一卷为500、另一卷为250。
    G3是用于标识 RoHS/绿色环保器件的旧标识。 当然、现在我们的所有器件都是绿色的、但这些型号中的每一个都可能存在库存过多的情况。 目前正在逐步淘汰这一指定。

    此致
    Dennis


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dennis!