This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:测量0V 至600VRMS、测量频率0Hz - 70Hz 隔离级。

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1200, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711501/amc1200-q1-measuring-0-v-to-600-vrms-measuring-frequency-0-hz---70-hz-isolation-stage

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1200TLV6001

大家好、我是 Mike、我对此感到很失望。

我对 AMC1200的接地有点担心。 JAC 的最大线对线电压为600VAC、但在 ISO_GND 和 VINN (分别为引脚4和引脚3)之间进行了切换、我预计这是可以的、因为电源由 MER1S2405SC (U2)隔离、它是直流/直流转换器、因此其输出是隔离的。 此外、我知道、由于数据表的原因、AMC 的差分输入电阻为28K 欧姆、因此我认为电阻分压器正常(在750VAC 时、R5中的电压为250mV)。 我不知道该电路是否必须包含 RC 滤波器、正如它在 amc1200-Q1.pdf 的第15页中所说的、第17页对滤波器没有任何评价。 第17页介绍了如何测量高电压、TI 提供了计算总误差的公式。 数据表显示 GRR 等于1%、然后我必须在 R2和 Rin 之间添加电阻比。 我不知道1%的来源是什么... 电阻器比率? 总增益为8?。 最后、如何完成输出? 如数据表所示、如果我测量电压输出(VOUTP 和 VOUTN)、它将为我提供八倍放大的信号、偏移电压为1.29V (因为我的电源为3V3)。输出将馈入 F28069M 的 ADC 输入。

感谢您的所有支持

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的发帖!

    以便我了解所有内容。 1)您想知道是否需要输入滤波器、2)对 GRR 进行澄清、3)如何处理输出信号?

    1) 1)您很可能希望使用输入滤波器、具体取决于所测量信号的频率。
    此帖子应有助于: e2e.ti.com/.../691970

    2) 2) 1%来自器件的固有增益误差。 它很可能小于1%、因为这是规格最大值。

    3) 3)输出信号应相对干净、但可能需要在 F28069M 的输入之前进行额外的滤波。 这取决于输入信号的频率和 ADC 的采样速度。

    如果您想进一步澄清或有更多问题、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex 的回答

    是的、您说得对、下次我会尝试以正确的方式提出问题
    1) 1)信号的频率最大为0V 至70Hz、这是因为输入来自涡轮机
    2)那么我如何计算误差呢? 示例:GerrTotal = 1%+ 332/28K
    3)输出采用差分方式、但 F28069M 是单端的。 我是否需要在输出级放置差分放大器?

    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还忘记了、将 ISO_GND 放在600 VAC 返回的位置是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎 Mike!

    1)了解。 如果您尚未了解、请查看数据表的第8.2.1.1节"设计要求"。
    2) GerrTotal = 1%+ 332/28k = 1%+ 0.0118 = 1%+ 1.18%= 2.18%
    3) 3)为了实现高精度和瞬态抗扰度、我将在输出级使用差分至单端放大器。 这可确保共模噪声消除。 为了实现低精度、只需将负输出引脚接地即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接 ISO_GND 和600V 交流回路是正确的。 否则、您可能会在接地电势方面存在差异、从而导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex 的所有帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了这个 Alex sbaa229.pdf。 我想我将基于此设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不错的选择!

    欢迎您的 Mike、如果您有更多问题、请告诉我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、我对 sbaa229.pdf 有疑问。 TLV6001在5V 电源下工作良好、 但 F28069M 的 ADC 作为最大电压、具有3V 电压。因此、您认为向 TLV6001提供3.3V 电压是一个好主意、数据显示它在1.8V 升至5.5V 的电压下工作、但所有信息都是在 Vsupply = 5V 的条件下工作的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    使用3.3V 作为 TLV6001的电源电压时、不应出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、sbaa229.pdf 中提到的 VCM 为1.29V。我想我将使用另一个 TLV6001作为电压跟随器、在输入端使用一些电阻来实现1.29V、然后使用 TLV6001、则输出将连接到 sbaa229.pdf 所述的 VCM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我在 sbaa229.pdf 中没有看到1.29V、但我确实看到1.25V、这将是您的应用的理想共模。

    设计完成后、开始新的线程、我们将很高兴看到它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是1.25V、谢谢、我将开始另一个