This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:具有齐纳二极管的双路比较器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687633/lm393-dual-comparator-with-zener-diode

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: TLV6710

尊敬的 TI:

我的一位客户在 其应用中使用 STM 的 TSM109AIDT (双路比较器和电压基准、±1V 至±18V)、

我参考 TI 网页的交叉参考来推广 TI 的 LM393。

但是、客户希望双路比较器包含齐纳二极管、如下所示。

如果 TI 有适合推荐的器件、请告诉我。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    交叉参考是比较正确的、因为这是 LM393类型的比较器、LM393没有内部参考。

    遗憾的是、我们目前没有在该引脚排列中使用基准的双路比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    除了 Paul 提到的内容、如果客户希望将双路比较器配置为窗口比较器、并且 P2P 替代并不重要、那么他们应该查看 TLV6710

    谢谢 Tushar