This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:用于过流保护的 INA381

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711783/ina381-ina381-for-over-current-protection

器件型号:INA381

尊敬的专家:

我正在寻找在12Vbus 应用中成本较低且最大电流为5A 的过流保护解决方案。

我的想法是使用 INA381和 MOSFET 来实现 OCP。

我们有应用手册可以让我学习吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

    感谢您深入了解该论坛。 我们目前尚未为此提供应用手册。 但是、我可以概述您需要采取的一些步骤。

    1. 首先计算您的分流器。

    2. 计算过流阈值处的 INA381输出。  将 CMPREF 设置为此值。

    3. 假设您的 MOSFET 关闭系统的一部分、求解 RHyst。 否则、您需要针对透明模式实施如下所示的延迟电路、或在以锁存模式运行时考虑使用微控制器复位器件。