This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200比较器未跳闸

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685551/ina200-ina200-comparator-not-tripping

器件型号:INA200

关于数据表的第7.3.3节:

什么上升时间适合5V 复位?  

数据表未指定、因此我选择了1ms (现在似乎是错误的)。 加电时、CMPOUT 引脚在2V 时浮动。 这是不是因为上升时间选择不当?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    感谢您在设计中考虑 TI。 上升时间应在几百纳秒到几微秒内达到一定的值、具体取决于您的工作条件。 您的电源也是5V 吗? 您在 CMPOUT 引脚上是否有上拉电阻器? 如果是、您使用的电阻值是多少? 如果没有、则需要在 CMPOUT 引脚上放置一个、并将其连接到电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、

    10k 拉电阻器将 CMPOUT 和 RESET 引脚上的电压拉至5V。

    我希望 CMPIN 缓慢移动。 是否也对 CMPIN 的上升时间有要求?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我不认为在比较器输入端具有如此高的滤波器时间常数是明智的。 数据表在比较器输入端根本没有电容。

    /reset 时间常量也太高。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Kai 指出的、您的 RC 常数可能是问题的原因。  下面、我根据原理图中的值进行了一些计算、并在您的电容器上选择了任意的初始和最终电压值。  您能否利用示波器快照验证您在复位、CMPOUT、CMPIN 引脚上获得的上升时间是否相似?

     您好 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我在末尾运行了一些测试、以查看我是否能够在 CMPOUT 引脚上获得任何奇怪的行为。  下面是我使用的设置。  尽管它们与您的确切设置不匹配、但它们可能有助于指导您了解器件的运行情况。  实际上、对于其中的每一个、我都会缓慢地调出 Vin 电压(在30秒内、0.1V 以12V 为增量)。  从这个结果中、我发现对于案例2-4、CMPOUT 的跟踪结果大约比 Vin 低0.2V。  然而、对于情况1、CMPOUT 将 Vin 接至1.1V、然后下降至大约65mV、之后随着 Vin 的增加速度会更慢。  如果您有任何疑问或调试过程中有任何进展、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您是否能够调整 RC 值、从而使 INA200正常工作? 还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题现在似乎已经解决了。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您是否愿意分享解决您问题的方法? 是通过调整 RC 值来实现、还是通过其他一些修改实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确实如此。 我也很感兴趣...

    Kai