This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP513:TMP513 Vin+/-连接

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121, TMP513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711827/tmp513-tmp513-vin---connection

器件型号:TMP513
主题中讨论的其他器件:LM5121

是否可以在 LM5121和 TMP513之间共享分流电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    是的、这是可能的。 但通过分流器的噪声过大且尖峰过大的电流可能会给 TMP513带来问题。 使用 TMP513数据表图30中所示的输入滤波。 LM5121也将受益于输入滤波。 查看 LM5121数据表的图39。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    从 TMP513的角度来看、我没有发现任何问题。 我将尝试从负责 LM5121的团队获取其他信息。

    谢谢、