请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA564 主题中讨论的其他器件: OPA541
我的~需要带宽为1MHz、Vout = 10Vpp、Iout_max = 2.5...3Apk 的 A/B 类放大器。
我在 OPA564拥有很好的经验、并考虑将其用于此应用的并联连接中。 OPA564的数据表中没有提到并联拓扑、但我以这种方式使用了一些其他 TI 的高功率运算放大器(如 OPA541)、结果非常好。
我考虑以下配置:
-主器件:G=2或更低的反相放大器(OPA564)(在 Vout = 10Vpp 和 BW = 1MHz 时获得全功率)
-从器件:由主器件输出驱动的同相缓冲器(OPA564)
-电流感测:50-100 mOhm 电阻
-电源12-15Vdc
我想知道这种配置是否适用于我的应用。
谢谢你。
维克多。