This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169的错误预算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687022/ina169-error-budget-for-ina169

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:INA225

您好!

我们正在寻找总体容差为1%至2%的电流感测电路、并且我们计划使用 INA169/INA28x/INA225。 对于 INA169、我需要 Vsense = 300mV 输入、Vcm = 24V、V+=5V 且 RL =~25K±0.1%的误差预算

1) 1) 根据差分放大器 INA28x 的数据表、误差预算如下。 INA169是电流输出器件、INA169需要考虑哪些误差。

2) 2)根据应用手册中的一条、如果运算放大器的+/-输入端的等效阻抗不同、偏置电流将引入误差、如下所示。 由于 INA169的1k Ω 内部输入电阻、5 Ω 感应电阻和10uA 偏置电流、会产生什么误差?

谢谢、此致、

Chedthan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    感谢您关注 TI 与您的设计。  至于确定输入偏置误差、您可以使用下图。  有了这一点以及您提供的详细信息、我对我希望出现的误差进行了一些计算。  我假设您使用的是容差为0.1%的5欧姆分流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons:

    感谢您提供所需信息。 对于最坏情况分析、我需要一些其他详细信息。  

    1) 1)根据用于误差估算的图表、10uA (数据表中的典型值)的偏置电流不会流经内部1K 欧姆电阻。 前端放大器的偏置电流将通过1K 欧姆电阻流向其(+)和(-)输入端?

    2) 2)对于前端放大器的(+)和(-)输入、上述计算得出的 EIB 假设具有相同的内部电阻和相同方向的偏置电流。  

    根据 INA169数据表的第7.1节、内部电阻器已修整为绝对容差。 我假设绝对容差小于0.05%(相对容差小于0.1%)。 如果有确切的规格、请告知我们。

    根据常见问题解答" Vos 和 Ib 如何影响小电流测量"图4、偏置电流可能会有所不同、甚至差分极性与差分输入电压的关系也可能不同。 INA169数据表提供10uA 的典型偏置电流。 我假设最大偏置电流小于20uA。  请告诉我们前端放大器是否有确切的规格。

    内部电阻差为 RG2 - RG1 = 0.1% x 1000 Ω= 100 Ω。

    由于前端放大器的最大偏置电流差(IB+~ IB-)为10uA、偏置电流引起的偏移误差为1mV。

    我的计算结果是否正确?

    这将在300mV 输入下增加0.33%、在100mV 输入下增加1%?

    谢谢、此致、

    Chedthan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chedthan、

    我们的1k 电阻器经过激光修整、因此它们之间的容差非常小。 但是、我无法提供该特定规格。 至于您的假设、前端放大器中仍会有一些输入偏置电流、这是正确的。 然而、该值处于低 nA 范围内。 这应使内部电阻器上的电压之间的差值小于1mV。 至于主要来自 VCM 检测的最大输入偏置电流、我需要向我的团队核实。 不过、需要注意的一点是、对于100mV Vsense、总输出误差通常为0.5%、在最坏情况下为2%。 感应电流越低、Vsense 电压越低、误差越大。