This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于1000V/1000A 且误差为1%的电流感应解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711348/current-sensing-solution-for-1000v-1000a-with-1-error

主题中讨论的其他器件:AMC1300

尊敬的团队:

哪种解决方案最适合设计具有1%误差电流感应的1kV/1kA?  

谢谢!

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否需要借助此电流感应解决方案实现隔离?  如果是、请查看新的 AMC1300。