This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:DRV401

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706713/drv401-drv401

器件型号:DRV401

您好!

我们设计了基于 DRV401的电流传感器。  但我们发现三个传感器发生故障、DRV401的 Vref 偏离2.5V (例如2.573V、1.824V、2.538V)。

    什么可能导致了该错误?  我怀疑 IC  因 ESD 或其他原因而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5272063、

    您是否可以通过任何方式共享有关设计的更多详细信息、例如原理图。  您的所有设备是否都出现故障?  您可能会以某种方式损坏 Vref 引脚。  您的设备何时显示此行为?  是始终还是在测试后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、原理图如下所示。 R2和 R3之间的电压约为0。

    5V、我们希望输出电压可以为4.5V (2V+Vref)。

    并非所有设备都出现故障, 我们测试了大约20个设备, 测试后有3个设备出现故障。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的原理图。 是否涉及任何预测试、还是仅涉及组装和测试? R1 330Ω Ω 吗? 您能否测量它上面的压降。 我想知道问题是关于 RefIN 还是 RefOut。

    您是如何对其进行测试的? 此外、在制造过程中、我看到您使用的是 QFN 封装如何制造这些电路板? DRV401的底部是否存在任何短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、原理图有一些错误、R1是680Ω,C3是180nF、 C5是1nF。 R1上的压降约为0.3mV。

    对于不良传感器、我们发现 DRV401在 上电后严重过热。

    没有任何预先测试, 我们 只组装和测试传感器,并且仅在初级电流为0A 和15A 时测试输出电压。

    我们使用汽车 SMT 机器来安装 DRV401、我认为 DRV401的底部没有短路。

    顺便说一下、 我   的英语很差、 尤其是  说英语的、因此我认为电子邮件通信更适合我们。 希望您能理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将深入研究这一点、看看会导致这种情况的原因是什么。

    当您说器件变热时、有几件事。 您能否判断导致器件的额外电流是否流入补偿线圈基准引脚。 您可以通过测量基准引脚的 R1和补偿线圈电流的 R2/R3来看到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、User5272063、

    由于我们没有收到您提供的有关调试的更新消息、也没有确认额外电流不会流经补偿线圈、因此我们假设您的问题已得到解决。 但是,如果您有其他信息或希望进一步讨论,请在下面回复或打开新主题。