This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:MIL 规格版本

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6211, LM6142, TLV2252AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707964/lm6142-mil-spec-version

器件型号:LM6142
主题中讨论的其他器件:LM6211TLV2252AM

此器件在 MIL 规格版本中不提供 LINGER。  推荐的 MIL 规格替代产品是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您关注我们的产品。 我正在 HiRel 团队中查找与军用规格相关的问题。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    此参数工具将向您展示所有放大器。 您可以更改过滤器、以帮助您缩小设备尺寸、从而满足您的替换需求。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经搜索了该表。 结果很差。 我希望"应用工程师"可以给我一个很近的子系统、但这项服务可能不再存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常支持这些产品的工程师在23日之前不在办公室。
    我将了解我们是否可以让某人查看此信息、以查看是否有任何匹配结果并回复您。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM6211 (可降额的 LM6211MF/NOPB)乍一看似乎具有相似的性能、尽管它不是双路放大器。

    www.ti.com/.../samplebuy

    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我不确定您的问题是否得到了充分回答。   替代 LM6142的最佳器件取决于对您的应用至关重要的因素...无论是轨到轨运行、电压范围、速度、封装 还是其他因素。

    可能最匹配的是 TLV2252AM、但我们有许多不同的选项。