This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:输出拉电流特性

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687457/lm224-output-sourcing-characteristics

器件型号:LM224

您好、支持团队、

让我来询问一下 LMx24数据表中的输出拉电流特性。
www.tij.co.jp/.../lm324.pdf

图1显示了不同 VCC (5V、15V、30V)下的输出灌电流特性、但图2显示了仅 VCC=15V 时的输出拉电流特性。
您能否提供具有不同 VCC 的输出拉电流特性数据?
如果输出拉电流特性与 VCC 没有任何相关性、请解释原因。

谢谢、此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiko-San、

    输出源与 VCC 无关、因为调节环路(绿色框中)独立于 VCC 和 GND 以及~100uA 电流源。

    正如您可能预期的那样、存在温度依赖性。 在高温下、VOH 更接近 VCC、而短电流会略微下降。