This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212芯片 D1IN+ D2IN+的输入端口是否存在任何偏移?

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711529/ths6212-is-there-any-offset-in-the-input-port-of-ths6212-chip-d1in-d2in

器件型号:THS6212

THS6212芯片 D1IN+ D2IN+的输入端口是否存在任何偏移?我们希望消除外部偏置电阻和偏置电压电容、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是的。 任何运算放大器在输入端都有某种类型的直流失调电压。 有关计算输出失调电压的更多详细信息、请参阅 THS6212数据表中的第7.3.5节。

    此致、

    Rohit