This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:如果共模电压为26V、我们能否在 INA220 Vbus 和 VIN 引脚处添加电阻分压器?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706855/ina220-can-we-add-resistor-divider-at-ina220-vbus-and-vin-pins-if-common-mode-voltage-26v

器件型号:INA220

您好、Sirs、

 如果共模电压大于26V、我们能否在 INA220的 Vbus 和 VIN 引脚上添加电阻分压器? 我们是否有解决该问题的参考设计?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月7日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您深入了解该论坛。  我们不建议在 VIN 引脚上使用分压器实现高侧。  原因是您尝试测量的感应电压可能会有很大变化。  下图对此进行了说明。  在这些示例中、我选择了容差为1%的1k 电阻器(我使用极端值来强调、而实际上、任何两个电阻器之间的差异都可能小得多)。  我选择1k 是为了避免消耗过多的电流或功率。  我还避免了较大的值、因为这些值的1%容差会导致电阻器之间的差异大幅增大、还可以确保 INA220的输入阻抗不会对分压器产生重大影响。  从下面的这些电路中、您可以看到、当存在正向电流时、至少有两种一般情况会产生负差分。

    对于低侧实现、这是可能的。  但是、在低侧实现中为 VBus 引脚使用分压器时、需要考虑一些因素。  我实际上在这里的这个线程中介绍这些 内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的关注。 对于低侧感应、我们仍然需要在 Vbus 上使用分压器。 我们是否有26V 共模电压的建议电阻?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年7月10日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    此主题 说明了您的选项。 INA220的总线阻抗为320k Ω。  因此、对于最精确的总线电压测量、假设将实际总线电压减半、则应使用 3.2k Ω 电阻器。  但是、我们需要校准总电流测量、以考虑流经该分压器的所有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐、Patrick、Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    客户是否可以使用1kOhm 和47kOhm 分压器进行 Vbus 测量?

    非常感谢

    陈耀恩
    2018年7月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    总线引脚阻抗具有15%的容差。  因此、其阻抗范围为272k Ω 至368k Ω。  我不确定您将如何设置分压器、但在以下两种情况下、总线引脚的电压仍超过26V。  因此、只有右侧的两种配置可用。  但是、这些配置肯定需要一些后处理才能知道适当的降压电压。  此外、您的客户需要记住、分压器中的下桥臂电阻器将导致消耗更多电流并有效地提高系统负载。