This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:噪声计算的正确值

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/687325/lmh6559-right-value-for-noise-calculation

器件型号:LMH6559

大家好、

我正在尝试了解 LMH6559数据表中的噪声规格。 在第3页的表中、+/-5V 电源的噪声报告为5.7nv/rtHz@1MHz。 但是、在第11页的图17中、它远低于该值、更像是2.5nV/rtHz@1MHz。 使用计算的正确值是什么,表中的值是什么,图中的值是什么?

谢谢、祝您一切顺利、

Miri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mir

    来自 NS 的 LMH6559原始数据表具有不同的值2.8nV/SQRT (Hz):

    e2e.ti.com/.../LMH6559.pdf

    因此、5.7nV/SQRT (Hz)可能会出现拼写错误。

    Kai