This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:与 OPA322温度相关

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686587/opa322-opa322-temperature-dependency

器件型号:OPA322

您能回答我的客户向我提出的以下问题吗:

您能否提供更多有关 OPA322温度相关性的信息,如“温度与阻抗”或“温度与增益”。

我没有看到任何显示这一点的图形、我想知道我们是否有任何图形。 第一部分中提到的阻抗是输出阻抗。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    对于增益与温度间的关系请求、OPA322数据表中的图2显示了开环增益与温度间的关系。 希望这是他正在寻找的信息。

    对于输出阻抗与温度间的关系、可以合理地预计、在最坏情况下、您会在不同温度下看到较大的变化、而较高的温度通常会导致较高的输出阻抗。 良好的经验法则可能是±30%或±50%、以涵盖器件的最坏情况。

    下面是一个讨论此主题的博客、它可能有助于解释一些温度依赖性:
    industrial.embedded-computing.com/.../

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    感谢您对此的帮助!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝你度过美好的一天!
    Richard Elmquist