This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250-Q1:输出电压计算

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686884/ina250-q1-output-voltage-calculation

器件型号:INA250-Q1

您好!

我假设数据表第7.4节中的 器件输出电压计算存在错误。 您是否错过了在计算输出电压时介绍分流电阻器?  

我还有一个问题、您能解释一下什么是常见电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mame:

    集成分流电阻器在增益中被考虑在内。 但您是对的:第7.4.1节中错误地说明了增益单位。 它不是"mA/V"、而是"mV/A"!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mame、Kai:

    您都正确、第7.4.1节中存在错误。 增益单位应为"mV/A"、如数据表封面页和第6.5节中列出的单位。 如 Kai 所述、考虑了内部分流器。

    对于共模电压、这将是引脚 Vin+和 Vin-之间的平均电压(Vcm =(Vin+ Vin-)/2)。