This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2244:OPA2244

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM102, TL103W, TL103WA, LM10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711459/opa2244-opa2244

器件型号:OPA2244
主题中讨论的其他器件:TSM102TL103WTL103WALM10

您好!

您能不能建议内部 使用基准齐纳二极管作为基准的 OPA、例如 TS4436、但输入电压为12V、电流消耗高达100uA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    我们没有任何能够满足100uA 电流消耗的器件、但以下器件确实支持宽输入电压范围:

    TSM102
    TL103W、TL103WA
    LM10

    TSM102和 TL103W 是更现代的器件、可能更适合您的需求。

    最棒的
    Paul