This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV521:关于 RISO 的值

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686824/lpv521-about-the-value-of-riso

器件型号:LPV521

大家好、团队、

我对数据表中的下表有疑问。

[8.1.1驱动容性负载]

当 CL=10nF 时、描述了"RISO=8 Ω(13.3kΩ)"(@5V 电源)。
对于2.8V 电源、该 RISO 的最小值是否会发生变化?
如果它发生变化、请告诉我2.8V_SUPPLY 和 CL=10nF 时 RISO 的最小值。
如果没有计算公式并且无法计算、请告诉我 RISO 值是增加还是减少。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya、您好!

    如果您查看 LPV521的数据表并比较1.8V 和5V 电源电压下的"增益带宽积"、"压摆率"、尤其是"相位裕度"规格、您会发现变化很小。 因此、数据表中给出的5V 推荐 Riso 对于1.8V 电源电压也应有效。

    Kai