This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:请求提供信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685715/lm2902-request-for-information

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件:LM2904

大家好、

我有客户询问 LM2902PWR 的图形/数据与温度间的关系。 我们是否有以下信息?

1) 1)     共模抑制比与环境温度间的关系

2)     2)大信号电压增益与环境温度间的关系

3)     3)增益带宽积与环境温度间的关系

4)     4)输入偏置电流与环境温度间的关系

谢谢!

此致、

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    请查看我的以下评论:

    CMRR 和 GBW 是典型值、有关这些值的经验法则是工艺和温度范围内±30%。 我们在整个温度范围内没有任何可以共享的数据。

    对于大信号电压增益、为15V/mV 的整个温度范围指定了最小值、这意味着所有器件在-40°C 至125°C 的温度范围内具有至少该增益水平。 这里没有曲线。

    双极运算放大器在温度范围内的输入偏置电流相对平坦、您可以查看 LM2904数据表中的图1 (同一器件的两个)。

    希望这有所帮助、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您提供的信息!

    此致、
    Alfred Logico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您确定没有有关此内容的数据吗? ST 的数据表中包含此数据。 www.st.com/.../lm2902.pdf

    谢谢!

    BR、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我将再看一下、看看我是否可以找到其他任何东西。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred、

    我找到了 LM2902PWR 的该特性数据

    温度 CMRR 5V CMRR 30V AVD
    -40 96 dB 91 dB 123 dB -10.0nA
    -25. 96 dB 90 dB 122 dB -10.1nA
    0 95dB 89 dB 119 dB -10.1nA
    25 95dB 89 dB 116 dB -10.4nA
    70 93dB 87 dB 111dB -9.8nA
    85. 92dB 87 dB 110dB -9.4nA
    125. 86dB 86dB 98 dB 9.1nA

    我没有 GBWP 与温度间的关系。 我确实希望不同器件之间的差异可能超过单个器件在温度范围内的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您提供这些信息! 它真的很有帮助!

    BR、

     Alfred Logico