This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:总电源电压范围介于30-36V 之间的轨到轨输入比较器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, OPA4170, TL331, LM339, LM393, OPA196, OPA197, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686331/tlv1701-rail-to-rail-input-comparators-with-total-power-supply-range-between-30-36v

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: OPA4170TL331LM339LM393OPA196OPA197、OPA191OPA192

您好!

我想选择总电源电压范围为30-36V (介于 Vsupply +和 Vsupple-之间)的比较器、以便在输入共模电压处于顶部和底部电源轨时保持完整功能。

我发现 TLV1701满足了这一要求。  我需要另一个符合要求的器件、因为我的设计必须有两个选项。  如果价格合理(1000件)、这将是理想的选择。 Qt。) 与 TLV1701相似或更低。

不过、我也在 OPA4170上看到过、数据表指出、当输入共模电压介于 Vcc 和 Vcc - 2V 之间时、功能会有所减少。  此外、与 TLV1701相比、OPA4170的价格要高一些。

如果有任何建议,将不胜感激。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    TLV1701是我们拥有的唯一36V、R-R 输入比较器(目前)。 显然、我们不会复制器件、因此我们还没有类似的功能器件。

    大约在8月初、我们将推出新系列的第一款40V 轨到轨输入和输出比较器。 遗憾的是、它的引脚分配与 TLV1701不同、因此无法直接替换。

    在正常运行期间或故障或异常期间是否会发生"当输入共模电压处于顶部和底部电源轨时保持完整功能"?

    只要其中一个输入仍处于有效输入范围内(从 V-到低于 V+的2V)、TL331、LM393、LM339 36V 系列就可以保持正确的输出。 电源和输入可独立高达36V。

    OPA4170是一款运算放大器。 由于它属于双极精密系列、因此它在输入之间包含输入保护二极管、因此除非电流限制在引脚上、否则不适合用作比较器。

    我们通常不建议将运算放大器用作比较器、但请查看 OPA191、OPA192、OPA196和 OPA197系列。 这些是高电压 CMOS R-R 输入器件、可承受宽差分输入电压、适合用作比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、感谢您指出 OPA4170是运算放大器、而不是比较器。 我将查看建议的器件。 在我的应用中、共模电压达到正电源轨。
    此致、Nitish