This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:输入阻抗和接地基准

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, INA146, ISO224, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710962/iso124-input-impedance-and-ground-reference

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: INA146ISO224AMC1200

大家好、我是 Mike。

我已经根据 ina146.pdf 和 iso124.pdf 的数据表设计了这个电路

但我有一些与 ISO124相关的问题

由于 INA146反馈、我认为 ISO124的输入阻抗存在问题。

你怎么看?

此外、我认为 INA146的信号会有一些问题、因为接地基准、JCA 输入端的电压是线对线的、因此它是差分测量、信号通过 INA146后、它具有接地基准。 此时我会感到困惑。  

感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Mike!

    ISO124的输入阻抗仅约为200K 欧姆。 这是一个新项目吗? 您是否了解过 ISO224作为 ISO124的替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、是我们很久以前讲过的同一个项目、我做了一些其他项目、但这个项目、由于发电机规格和类似的东西、我不得不等待一些建议和电气工程师。 那么、您认为该电路不能正常工作吗? INA146和 ISO124之间的电压滤光器怎么样?我保证、当这个东西运行时、我会给你发送一些真实信号的照片
    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    在该项目中、您希望使用 AMC1200。 这只是系统的另一部分吗? ISO224是一款具有+/-12V 输入的新器件、但仅由单电源供电。 它还具有超过1M 的输入阻抗、这可能有助于代替电压跟随器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我想为这个项目设计至少四个电路、实际上这是第一个电路、我将使用这个 INA146和 ISO124、我将使用其他三个电路、我将使用一些不同的运算放大器、 ´s 我为什么要寻找其他一些设计、我这样做是为了在所有这些设计中实现最佳性能、因为我们在这里有一些时间、我想花这个时间来实现最佳设计、或者至少不是最差的 jejeje
    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 让我知道测试是如何进行的。