This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:绝对最大值参数解释

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686619/tlv272-absolute-max-values-parameter-interpretation

器件型号:TLV272

您好!

我们有一位客户需要知道数据表第6页上"输入、Vi"的含义、绝对最大值、位于表7.1的电压部分。

列出的值为-0.2至 VDD +0.2。

请有人告知这种"输入、VI"的含义是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    "输入、VI"只是放大器反相或同相引脚上的输入电压。 在该表中、可以看到施加到放大器 IN+或 IN-上的电压不能小于-0.2V 或大于 VDD+0.2V。

    我希望这一点很清楚、
    Paul