This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA132:引脚1索引标记模糊

Guru**** 2870410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686582/ina132-pin-1-index-mark-obscure

器件型号:INA132

尝试安装 INA132A、对引脚1索引标记不清晰感到困惑。

封装中没有任何陷波。  假设圆圈内的该圆圈位于引脚1、但它不是很相邻。   

我将会按照封装上标记文字的方向进行讲解、并祈祷不要冒烟。

数据表显示了理想化封装与以下内容不匹配。

数据表还提到了引脚1索引、其中包含卷带封装、但卷带的一部分(我有)含糊不清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、k1mgy

    该零件有一个边线、其倒角与其它三面不同...这是引脚一侧。 由于未知原因、数据表中没有良好的机械制图。 您可以在此处找到一个:
    www.ti.com/.../msoi002j.pdf

    对于我们的所有器件、如果您转到质量和封装选项卡、请滚动到 CAD/CAE 符号下的底部、然后单击封装 pdf 文件...

    谢谢
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。