This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:使用 THS4511的驱动电路原理图审阅

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4511, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708113/ths4511-schematic-review-of-drive-circuit-using-ths4511

器件型号:THS4511
主题中讨论的其他器件: ADS4222

您好!

我使用 THS4511来驱动 ADS4222。 我的输入信号摆幅为0.9V 至1.8V。 由于输入范围接近直流至20MHz、我决定使用增益为0dB 的直流耦合操作。 此外、源极不能驱动大于1K 欧姆的电阻。

考虑到这一点、我决定为 RF 使用1K 欧姆、为放大器反馈路径使用 Rg。 由于 ADS4222的要求是输入 P 和 N 上的输入信号应在0.95V 共模附近对称摆动、因此我必须使用电阻分压器配置将输入信号范围压缩到放大器。 ADC 的 VCM 输出也用作放大器的 VCM。

运行使用+3V (+Vs)和-2V (-Vs)的双电源。

我模拟了 TINA 中的放大器电路、它为我提供了预期结果。 请查看我的原理图、并指出我可能遗漏的有关 circuit.e2e.ti.com/.../Amp_5F00_Sch.pdf 正常运行的任何信息

谢谢、此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishak、

    我在电路上注意到的一点是、您需要平衡两个输入端的输入阻抗与全差分放大器。 在 VIN 侧、您有1K 接地。 理想情况下、VIN+侧也应看起来像1K 接地。 现在、VIN+将看到1k 与并联2k 和1k 加上源电阻串联。

    是输入源低阻抗还是具有固定的输出阻抗值。 根据这一知识、我可以建议 R256的电阻值、以平衡输入。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

       我的来源是注销 HMC948LP3E 对数检测器。  e2e.ti.com/.../hmc948.pdf。从器件的数据表中可以看出、检测器输出似乎由缓冲器驱动。 这意味着源阻抗较低。

    此致、

    Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishak、

    在这种情况下、我会更改 R256、使其大约为667欧姆、以平衡输入阻抗。 在电流配置中、您可能会得到差分输出偏移。 我还会在更改后重新检查您的信号增益、以确保您仍然具有所需的增益。

    此致、