This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:正在寻找一种获得更多电流动态的方法。

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685567/ina226-looking-for-a-way-to-get-more-current-dynamic

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA225

分流电压输入范围具有以下限制–81.9和81.9mV。

因子16的过驱是否会造成破坏后果?

动机:

测量物联网设备的功耗可能会比较棘手。 它们可以长时间保持睡眠状态、因此您需要在极低电流下获得可接受的精度、然后它们会唤醒并开始发送、消耗的静态电流超过10000倍。  如果您在低电流下需要至少5位测量、则该动态超出 ADC 的范围。

因此、我需要更好的解决方案。
两个 INA 226、一个用于低范围、一个用于具有分流器系列的高范围呢?

其结果是低范围 IC 几乎不会不时被过驱。 通常、如果分流器可以承受负载、那么芯片不应受到1、32V ΔV 的影响、对吧?

TI 也许应该在未来考虑采用对数电流测量的芯片?
IOC 越来越受欢迎。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    感谢您关注我们的 INA226。 只要观察到绝对最大额定值、该器件就应该正常。 因此、我认为您的解决方案是可行的。 然而,我有一个可能的选择。 我建议查看此 TI 设计: www.ti.com/.../tidu447.pdf。 在该特定设计中、使用 INA225、并根据检测到的电流调整 INA225的增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    我没有听到你的反馈。 您还有其他问题吗?