This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:检查电路连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA196, INA195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710805/ina196-check-for-circuit-connections

器件型号:INA196
主题中讨论的其他器件: INA195

你(们)好

我的客户目前正在申请 INA196。

确保电路的电流检测部分的连接没有异常。

INA195可检测流入(+)线路的电流。 是否无法检测到流入 GND 线的电流?

只有 INA196能够感测流经 GND 线的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您是否知道 INA196用于此应用中的低侧(Vin-= GND)或高侧(Vin+= Vbus)感测? VIN+不应连接到器件的 GND (引脚2)。 GND 应连接到系统接地。

    RM99和 RM100可能过大。 100Ω 您在此处找到必要的电阻器、请尝试10k Ω 电阻器。

    感测到的电流应在足够高的范围内,以提供能够驱动 LED 的输出,但又足够低,使其保持在器件的爪形曲线之下。 此外、确保 LED 不需要太多电流来驱动光晶体管。 根据以下数据表曲线所示的输出电压、INA196可提供有限的电流:

    这些值取决于所使用的电源电压、但如果输出电流增加过多而无法驱动负载、则输出电压将降低、从而导致读数不准确。

    此外、可能需要校准光晶体管电路。 希望这对您有所帮助!

    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez