This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9001:THS9001

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: THS9001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686480/ths9001-ths9001

器件型号:THS9001
主题中讨论的其他器件: THS3491

我正在搜索一个功率放大器、该放大器可以从0到10dBm 的输入、在145MHz 的频率范围内提供25dbm 的输出、我遇到了 THS9001的这个 IC、我已经浏览了数据表、 这里没有提到它的功效、所以请帮我解决这个问题。 除此之外、TI 的任何其他 IC 都可以用于上述目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chitanya、

    我认为 THS9001无法实现25dBm (RL = 50欧姆)的输出、因为它在大约20.6dBm 时开始达到1dB 的压缩点。 其他架构类似的器件可在此处找到、但我认为其他任何器件都无法支持25dBm 的输出功率: www.ti.com/.../products.html

    由于频率仅为145MHz、您是否可以使用运算放大器实现相同的频率? 我认为 THS3491应该能够在145MHz 下以50 Ω 负载实现25dBm 输出。 其输出为 AB 类、因此在提供输出功率的同时、电源效率约为50-60%。

    此致、
    Rohit