This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:传播延迟测量时的 VCC 条件

Guru**** 2581825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710643/tlv3202-vcc-condition-at-propagation-delay-measurement

器件型号:TLV3202

您好!

我想在图17 (传播延迟下降沿)和图18 (传播延迟上升沿)中确认 Vcc 情况。

*根据图17和18、输出电压约为5.2V (+/- 2.6V)。

另一方面、本页顶部有以下说明。

"在 TA = 25°C、VCC = 5V、且输入过驱(VOD)= 20mV 时(除非另有说明)"

图17和18中没有有关 Vcc 的说明、因此我们猜测试条件是 Vcc = 5V。

但是,比较器的输出电压与高于 Vcc 的情况不匹配,所以您可以确认吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    对于图17和图18、TLV3202由双电源供电、在本例中为+/-2.6V

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaskaran-San、您好!

    感谢你的答复。

    您的意思是 Vcc =+/- 2.6V 吗? (非+/- 2.75V)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    正确的 Vcc =+/- 2.6V。

    此致、
    Jaskaran