This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:数据表方程式说明

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710170/ina219-datasheet-equations-clarification

器件型号:INA219

你好

我们在数据表第12页中的建议校准公式存在问题:

  1. 如果 PGA=1、您能确认满量程 Vshunt 范围吗? 第5页建议它为40mW、但考虑到10mV LSBit 和12位输出、它不应该是40.96mV?

  2. 公式2使用2^15分频器、即使这是12b ADC 器件。 为什么不仅仅使用 V_lsbit (10uV)/Rshunt 来获取 Current_LSB?

  3. 公式2中的"最大预期电流"应该是多少? 它是40mV/Rshunt 吗? 还是终端应用的全范围目标、即使它不使用整个40mV 范围?

  4. 公式1似乎是在计算 ADC 40.96mV 满量程范围内的阶跃数、这是正确的吗?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您深入了解该论坛。
    虽然该器件具有分流 LSB 10uV 和12位 ADC、但该器件的饱和电压高于40mV。
    公式2中的三个额外位来自增益(8=2^3)。
    公式2中的最大预期电流对应于40mV/Rshunt。
    由于该器件的电压限制为40mV、因此您必须使用具有40.96mV 理想值的校准方程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    2.是否只有在 PGA 增益设置为/8时才会这样? 还是该增益8来自 IC 中的其他位置?

    此外、如果它们没有设置 CAL 寄存器、那么您所损失的似乎就是电流和功率的自动计算、但它们仍然可以测量总线和分流电压、这是正确的吗?

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这来自 PGA 增益。

    是的、如果您没有设置 CAL 寄存器、您仍然可以测量总线和分流电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    快速说明。 因此、如果 PGA 未设置为/8 (在本客户示例中设置为/1)、我们是否需要修改等式2来删除这3个位?

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、需要更新公式。 如果您的客户将 PGA 设置为/1、则需要删除这3个位。