This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:如何使用单电源处理负输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239, LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686401/lm239-how-to-handle-negative-input-with-single-supply

器件型号:LM239
主题中讨论的其他器件: LM293

您好!

我的客户使用的是采用12V 单电源的 LM239。 负输入 IN-将不可避免-6.25V 脉冲(小于50ms)、IN+始终为3.4V。

他们观察到-6.25V 脉冲在 IN-引脚上被钳位至-0.6V、并且在数据表中、Vin-上的绝对最大输入为-0.3V 至36V。

问题是:

什么内部电路钳位在-0.6V 范围内?

2.是否可以使用将 Vin-钳制在-0.3V 以上的外部二极管? 建议使用哪种二极管?

如果无法通过外部二极管钳制输入电压、 是否有人建议在 IN-处处理-6.25V 脉冲?

如果我们使用双电源、输出低电平将与负电源相同、例如-12V、这对于后续电路是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    查看数据表的图6。 您将看到、当施加负输入电压时、输入晶体管的集电极基极 junion 将被偏置。 使用肖特基二极管将负输入电压钳制在0.3V 以下。 这至少可以防止芯片损坏。

    但请注意、LM239的共模输入电压范围仅为0V 至 VCC-1.5V。 因此、即使使用钳位、比较器也可能无法正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    LM239是一种较旧的设计(~45年)、在 ESD 成为问题之前...

    LM239没有专用的 ESD 保护器件。 此过程是结隔离的、这意味着每个连接到 GND 引脚的内部电路节点下都有一个反向偏置二极管。 如果任何引脚低于 GND 引脚、这些基板"二极管"将导通。 这些二极管不是为承载电流而设计的、可能会受到损坏、还可能会创建多个干扰"正常"运行的不良电流路径。 电流过大时、这些二极管可能会变为 SCR 和锁存器。 LM293系列比更现代的 ESD 保护器件更容易受到负电压的影响。

    根据 Kai 的建议、应使用肖特基二极管将负极部分钳位至最大值-400mV。 如果输入低于接地电压800mV 或更高、则可能会发生"异常"操作("反转")、如果进一步按下则可能会发生损坏。

    电流应限制为1mA 或更低。 这可以通过向输入端添加串联电阻来实现(该电阻也可以是任何输入分压器的一部分)。 根据经验、预期过压条件下的电阻为1kohm。 因此、如果您需要-6V 电压、则至少使用6k 电压。