This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686356/amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311

您好!

VOUTN 是否可以接地?
   如果不是、原因是什么?
2. 使用 VOUTN 连接到地球的缺点是什么?

谢谢你。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    AMC1311是一款差分放大器、具有两个驱动输出 Voutp 和 Voutn。 将 Voutn 连接到 GND 会使有源输出短路、这通常不是您想要做的事情。 可能会导致器件损坏。 您正在处理哪些类型的应用、希望将 Voutn 短接至接地?