This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:低温运行

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707069/ina219-low-temperature-operation

器件型号:INA219

我有一个应用、要求在启动后将系统降低至-55°C 的环境温度。  在这种工作条件下是否存在预期的故障模式? 我知道、由于我们将在额定温度之外运行、因此需要评估性能的特性。  在继续进行初步设计之前、我想确认低温运行是否存在任何已知问题、这些问题可能不仅会导致器件在正常条件下偏离指定性能、还会导致器件停止运行或其他一些可能导致的故障 不会对我的系统产生有用的反馈。

谢谢、

Justin Samstag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您是否考虑过空气湿度导致的冷凝水? 并且冷凝水会在 PCB 上冻结?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 我们怀疑该部件将在该温度下继续工作。 但是、这超出了我们的规格、因此我们目前无法说该器件肯定可以正常工作。 目前、我没有发现任何故障模式。 我需要与我们的测试工程师确认、以了解他们测试的温度低于-25°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我曾与我们的测试工程师之一谈论过该部件。 他说、我们对低于-55°C 的器件进行了一些测试、但他不知道任何具体问题。 但是、德州仪器仍然只能保证器件在数据表上发布的技术规格范围内正常运行。