This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710568/opa858-opa858

器件型号:OPA858

我的工作台上安装了新的 OPA858 EVM、信号被馈送到输入端、我看到没有增益。 我看到一个具有单位增益的信号。我可以将 PD 跳线移至低电平、输出降至零。

文件显示、增益应设置为7。 我的电源是2.2V 的正 VCC 和2.2V 直流的负 VEE、两者之间接地。 原理图显示、它是在单端模式下设置的、R3对地短路、我检查了它、事实证明是这样的。 我在 J2上有一个+/- 350mv 方波20kHz 的输入信号、我看到的输出为+/-349mv。

我想电路板上有一个 BooBoo -我检查了所有电阻、发现 R4 = 68欧姆、R2 = 187欧姆?、R6 = 132欧姆、R7 = 65欧姆。

原理图上的 R2应为453欧姆、增益为6。 R2是一个403大小的电阻器、未写入。

您会认为我仍然应该获得2的增益。

我是否有问题? 或者我是否做了一些错误的事情?

谢谢、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我认为这只是输入和输出端电阻分压器的结果。 对于长迹线和高频电路、我们必须使信号链路阻抗匹配以防止反射。 为了终止连接到 J2的50欧姆传输线路、我们在放大器的输入端接了50欧姆的接地端。 不过、这也会将350Vp 信号减半。 然后、该信号在放大器输出端增益7。 为了终止任何可能的反向反射到输出端、我们还在输出端放置了一个71欧姆的接地电阻器、该电阻器与169欧姆的50欧姆电阻器并联。 但是、这会将输出信号除以3.36。 结果为1/2 * 7 * 1/3.4 ~ 1。 测量电阻较低的原因是电路中存在并联电阻。 要测量电阻器、必须先将其从电路板上取下。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么有人在出版物中没有这样说。 "不希望该电路产生任何总增益、由于阻抗匹配电路的原因、它被设置为单位增益。"?

    阅读手册后、我希望输出端的增益为7!

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的信号频率低于50MHz、您只需移除阻抗匹配即可获得7的增益。 移除 R1和 R7并将 R6更改为0Ω Ω。 如果您的信号高于50MHz、则需要使用它、但您只需将 R2更改为3.61kΩ Ω 电阻器即可将增益增加至7V/V