This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 成为独立缓冲器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686255/make-stand-alone-buffer

主题中讨论的其他器件:LMH6321

你(们)好  

我订购了一些 LMH6321MR/NOPB 缓冲放大器、并附上了图片。 我在这里有两个问题、希望一些技术人员能帮助我解决这些问题:

1.识别芯片上的每个管脚都有问题、我不知道哪个是 V+、哪个是 Vin 等、因为我觉得手册没有给出清楚的图。

我的目的是将 LMH6321MR/NOPB 用作单个独立运算放大 器、手册只讨论如何在闭环中使用它、任何人能否通过使用 LMH6321MR/NOPB 向我提供基于独立运算放大器的原理图。

谢谢

Ke 来自新墨西哥州大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    这是数据表第一页上的连接图。  通常、封装中的 dip 表示引脚1的位置。

    此外、对于开环应用、我们提供 了 EVM 用户指南 、可帮助您了解如何在开环增益中设置 LMH6321。  

    此致、

    Robert Clifton