This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA128:光敏性?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: OP27
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708810/opa128-photosensitivity

器件型号:OPA128

大家好。

在为 OPA128的重离子(单粒子效应)测试做准备时、我们取下了转子99盖、以便将裸片表面直接暴露在离子束上。  在对电气功能进行后去光处理测试时、我们观察到器件中的视在光敏性(光电流)。  如果您对已知的光敏性有任何见解、并且/或者对可能对光敏感的器件结构/内部结构有任何见解、我们将不胜感激。

非常感谢。

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    许多精密模拟集成电路都表现出光敏性、因此在晶圆形式下测试裸片时必须考虑这一因素。 半导体结构成了模拟集成电路、充当光电二极管和光电晶体管。 当结暴露在光照下时、它会干扰偏置条件并导致电压偏移和偏置电流等电气参数发生变化。 裸片上的无源器件和电路通常不受光的影响、因为它们不包含半导体结。

    对光的敏感度随半导体处理、强度和光波长的不同而不同、因此不同类型的模拟产品可能会有很大的不同。 我记得、与许多精密运算放大器一样、OPA128对环境光和激光光都具有敏感性。 我们使用专门开发的测量、修整、测量... 在修整过程中进行每次测量之前、确保激光关闭且 OPA128输出已稳定。

    我们的所有光敏特性都是与用于处理器件的制造工艺结合在一起完成的。 我们不对封装器件进行任何正式的光敏特性描述、因为这通常不是问题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我还记得一个应用、其中我们有一个不可解释的高偏移电压。 所有东西都经过测试和检查、但我们找不到错误。 然后、失调电压突然消失。 发生什么事了? 一张纸覆盖了电路的一部分、并防止环境光照亮安装在 OPAMP 输入端以进行保护的低泄漏玻璃二极管。 结果表明、由于光电效应、环境光足以显著增大该低泄漏二极管的泄漏电流。 是的、具有透明玻璃主体的低泄漏二极管突然表现为光电二极管...

    机械应力是另一种可以大幅增加 OPAMP 失调电压的影响。 在模拟电子产品的早期、组装昂贵运算放大器的广泛使用的方法是将其插入插座中。 这是装配体的最后一步、非常小心地完成了、就像您在回路中呼吸生命一样。 对于直流耦合唱机放大器、我曾经选择了少数 OP27用于超低失调电压。 将它们插入插座后、我很惊讶地看到它们会产生巨大的偏移电压。 一段时间后、我发现偏移电压的大小取决于我将运算放大器粘在插座中的确切方式。 是的、弯曲封装(通过此操作、芯片!) 可能会导致产生相当大的偏移电压! µV SMD 运算放大器也会显示这种效果:用螺丝刀将电阻器按压到 SO8封装中的运算放大器顶部、您会注意到偏移电压变化了几百 μ V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis