This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV651:通过汽车认证的替代产品

Guru**** 2579015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316-Q1, OPA316-Q1, LMV796-Q1, LMV651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710764/lmv651-automotive-qualified-alternative

器件型号:LMV651
主题中讨论的其他器件:TLV316-Q1OPA316-Q1LMV796-Q1

您好!

LMV651MGX/NOPB 非常适合、但不符合汽车标准。

符合汽车标准的最接近替代产品是什么?

BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果您能告诉我哪些规格对您最重要、我可以帮助您提出更好的建议。 一些启动选项:

    OPA316-Q1、TLV316-Q1、TLV2461-Q1和 LMV796-Q1

    以下是一个搜索页面、可用于浏览所有低电压、单通道、通用运算放大器: www.ti.com/.../products.html

    希望这有所帮助、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您的回复。
    Pin2Pin 将是理想的、因为设计已经处于后期阶段。
    规格应该相同或更好。
    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于引脚对引脚、您的选项非常有限、其中没有一个规格接近 LMV651:
    www.ti.com/.../products.html

    我认为 OPA316-Q1是您的最佳选择、因为它具有最接近 LMV651的规格、并且采用 SOT-23封装、比 SC-70封装大得多。 遗憾的是、它不是引脚对引脚的、因为输出被翻转为另一个引脚。

    我了解了 TI 的整个放大器产品系列、找不到适用于符合汽车标准的 LMV651的引脚对引脚替代产品。 如果您能够使用双通道、这些选项会变得更好: www.ti.com/.../products.html

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul。